/content/hbtbt/mx/es/search-results.html
×
futureproof-Hero-2880x1152.jpg
futureproof-Hero-2880x1152.jpg

Retrocompatible, compatible con otras versiones y, lo que es más importante, preparado para el futuro.

Garantía de durabilidad

El diseño modular de un BEMS de Trend permite adaptarlo fácilmente si se producen cambios en el uso del edificio o en los requisitos de los usuarios, o si surgen otras cuestiones imprevistas, como la aprobación de una nueva legislación. Esta es una de las razones por las que un BEMS de Trend es una inversión realmente a prueba de obsolescencia.

Otro motivo es la política de retrocompatibilidad que caracteriza a Trend desde siempre. Este planteamiento garantiza la capacidad de los equipos de control de integrarse sin problemas en los sistemas existentes, lo que evita tener que desarrollar complejas "puertas de enlace" o, lo que es peor, la necesidad de sustituir completamente un sistema BEMS. Los usuarios finales podrán estar seguros de que la ampliación del sistema no planteará complicaciones ni resultará costosa.

La naturaleza a prueba de obsolescencia de los controles de edificios de Trend se puede observar en numerosas instalaciones y complejos de todo el mundo: muchas instalaciones educativas y de atención sanitaria incorporan todas las generaciones de controladores Trend IQ, y todos ellos se integran a la perfección. 

Muchos sistemas se han ampliado con el tiempo a medida que lo permitían los presupuestos, para ayudar a los clientes a mantener un programa de ahorro de energía continuo y de éxito, además de ofrecer una ayuda inestimable en términos de mantenimiento. 

La sencilla y progresiva expansión del BEMS se ha visto favorecida por su arquitectura flexible y por la inveterada política de retrocompatibilidad de Trend. Con resultado, las nuevas generaciones de controles —como la serie IQ4— pueden integrarse completamente en el sistema existente, y evitar la necesidad de tener que utilizar complejas puertas de enlace o sustituir totalmente los controles más antiguos.

Sistemas abiertos e integración

Cuando se analiza un sistema de gestión energética de edificios (BEMS/BMS), se habla mucho de sistemas abiertos e integración. Pero ¿qué significa esto realmente?

En términos generales, las ventajas citadas de forma más habitual a la hora de elegir un sistema abierto son la "facilidad de integración", el "uso compartido de los medios de comunicación", un "único estándar" y la "garantía de futuro".

Existen muchas razones para utilizar Trend y ninguna para no hacerlo

Facilidad de integración

Trend puede ofrecerle una amplia gama de productos para cumplir estos estándares "abiertos", como IQ4E/XNC, que le permite integrar y compartir datos con productos y sistemas estándar de terceros, como aplicaciones de medición, incendios e iluminación.

Uso compartido de medios de comunicación

Si desea compartir medios de comunicación, no tiene que limitarse a elegir uno de los protocolos abiertos reconocidos. La red más utilizada en el entorno de trabajo es Ethernet. Si los dispositivos que desea utilizar se alojan en una red Ethernet compartida, tendrá toda la flexibilidad que necesita.

Trends IQ4 e IQVISION se alojan en Ethernet y utilizan TCP/IP, para permitirle aprovechar todas las ventajas de este medio de comunicación.

Un único estándar

Utilizar un único estándar es, en sí, una idea muy buena. Pero para que sea un sistema realmente significativo, es necesario contar con un estándar único para toda la empresa. ¿El estándar abierto que está considerando le permite interactuar con los sistemas financieros o las bases de datos de toda la empresa? ¿El estándar abierto que ha elegido le permite utilizar todas las empresas en las que confía? 

Garantía de durabilidad

La elección de un estándar abierto no es necesariamente sinónimo de garantía contra la obsolescencia. Los sistemas abiertos han aparecido y desaparecido a lo largo de los años. Sin embargo, un sistema abierto reduce la dependencia de un único fabricante.

Trend le permite disfrutar de las ventajas de las redes abiertas, hasta el punto de añadirlas a un sistema heredado, sin necesidad de configurar puertas de enlace.

Nuestro itinerario de comercialización le permite elegir entre varios proveedores a lo largo de la vida de su edificio. Además, llevamos más de 35 años demostrando nuestro compromiso de preparar su edificio para el futuro.

Integración inteligente

El hecho de que su sistema BEMS funcione dentro de los límites de un entorno abierto no garantiza la integración de todos los sistemas entre sí. Pero gracias a Trend y Honeywell, el objetivo de conseguir edificios más integrados o conectados e inteligentes resulta cada vez más factible.

Próximamente, todos viviremos y trabajaremos en edificios conectados o inteligentes, donde las personas, los espacios y las cosas estarán conectadas mediante IdC y el Big Data. Los edificios conectados proporcionan "inteligencia", "información valiosa" y "eficiencia" que no serían posibles con un elemento o sistema independiente.

Los edificios conectados actúan a modo de multiplicadores que brindan innovaciones adecuadas para mejorar su rendimiento operativo, productividad y colaboración.

Tecnología lo suficientemente potente para permitir que un edificio entero avance hacia el futuro

Descubra cómo podemos ayudarle.